CPR update. De vertrouwde Draka kabel in een nieuwe mantel

De nieuwe kabels van Draka in classificatie Dca s2, d2 en a3, zijn inmiddels uitvoerig getest, gebrand en gekeurd. Ze voldoen aan de richtlijnen van het gewijzigde Bouwbesluit 2012, dat per 1 juli a.s. ingaat.

feb 19, 2020 - 12:00 AM

Nu ze de vuurproef hebben doorstaan, nemen we ze in productie. 450 nieuwe artikelnummers, dat is een flinke uitdaging voor onze fabriek en logistiek. Draka heeft fors geïnvesteerd in drogers om het nieuwe compound goed te kunnen verwerken. Uiteraard kunt u erop rekenen dat Draka de nieuwe kabel op tijd beschikbaar heeft bij onze groothandelspartners.
 
Compound
In het Draka laboratorium heeft ons R&D team een nieuw compound ontwikkeld. Dit is onder andere het mantelmateriaal dat om de kabel heen gespoten wordt. Natuurlijk was één van de uitgangspunten bij de ontwikkeling daarvan, dat de nieuwe kabels voldoen aan de gewijzigde regelgeving rondom rookclassificatie. Daarnaast moeten de nieuwe kabels van dezelfde hoge kwaliteit zijn als de vorige, zodat u ze goed kunt verwerken. Ons R&D team heeft naast de elektrische eigenschappen ook rekening gehouden met andere belangrijke eigenschappen van de kabels, zoals stripbaarheid, flexibiliteit, intrekbaarheid, uv-bestendigheid en dikte.
 
Keuring
Voordat de nieuwe kabels de markt op gaan, zijn ze uitvoerig getest, gebrand en gekeurd volgens Europese CPR regelgeving. Dit zijn tijdrovende en intensieve processen. Draka heeft vele testkabels geproduceerd in de diverse kabelfamilies. Deze testkabels zijn zorgvuldig opgebonden op ladders en hierna in de brandcel gebrand. Alle meetresultaten zijn nauwkeurig geanalyseerd. Pas toen intern alle kwaliteitsprocessen naar volle tevredenheid voltooid waren, zijn de kabels opnieuw onafhankelijk getest. Hiervoor sturen we de Draka kabels naar een Notified Body. Dit is een door de overheid aangewezen keurings- of testinstituut die de kabels testen of zij aan de daarvoor geldende (Europese) richtlijnen voldoen. We zijn er trots op om met u te mogen delen dat alle nieuwe kabels de vuurproef hebben doorstaan en zijn goedgekeurd.
 
Productie
De kabels kunnen nu op grote schaal geproduceerd worden. Maar liefst 300 nieuwe artikelnummers zullen voor 1 juni overal ruim voldoende op voorraad liggen; u kunt zich misschien wel voorstellen dat dit logistieke uitdagingen met zich meebrengt. 
 
Drogers
Een andere uitdaging heeft te maken met de productie van de nieuwe compound. Draka heeft droogapparatuur aangeschaft om de nieuwe compound van de kabels te optimaliseren. De drooginstallatie zorgt er mede voor dat Draka dezelfde hoge kwaliteit kan garanderen als bij al haar andere kabels.
 
Kennissessies
Draka start vanaf januari 2020 met CPR kennissessies. Hier wordt u bijgepraat over de impact die de wijziging op de dagelijkse werkzaamheden heeft en hoe u hier het beste mee om kunt gaan. Voor de CPR kennissessies wordt u uitgenodigd via onze groothandelspartners, maar u kunt ook uzelf aanmelden via de website: www.draka-cpr.nl.
 
Artikelnummers en DoP-nummers
Om u alvast op weg te helpen vindt u in de basisprijslijst (BPL) op onze website de nieuwe artikelnummers en DoP-nummers: www.draka-bpl.nl. U vindt hier tevens Excel conversielijsten van de nieuwe artikelen.