Robuuste onderwaterkabels voor Floating Office Rotterdam

Categorieën: Draka  Corporate  Industries 

"Draka hoeft nooit ’nee’ te verkopen.”

apr 19, 2021 - 12:00 AM

Floating Office Rotterdam is een duurzaam, drijvend kantorengebouw in de Rotterdamse Rijnhaven. Het demontabele gebouw met zijn overwegend houten constructie wordt onder andere de zetel van het VN klimaatcentrum (Global Center on Adaptation). Om het complex te voeden, zocht Terberg Totaal Installaties een onderwaterkabel die robuust en flexibel genoeg is om de getijden en het brakke water te weerstaan. Via Draka ontdekte zij de Protomont 0,6/1 kV kabel van moederbedrijf Prysmian Group. Een speciale, waterdichte kabel voor extreme situaties.

Op 12 meter diepte onder een 1 meter dikke laag slib in de Rotterdamse Rijnhaven liggen 5 laagspanningskabels die het Floating Office Rotterdam (FOR) vanaf de kade voeden. De polsdikke gele kabels liggen in mantelbuizen met daarover zware ijzeren kettingen als ballast. Wie vanaf 28 april 2021, de dag van oplevering, over de brug naar het drijvende complex loopt, volgt hetzelfde tracé als de robuuste kabels onder water. 

Technische uitdaging
De voedingsinstallatie vormde een technische uitdaging voor Terberg Totaal Installaties B.V. uit Rotterdam. Als specialist in grote gebouwgebonden installaties voor de utiliteit is de totaalinstallateur wel wat gewend. Dus toen de firma Roodenburg Installatiebedrijf, namens bouwcombinatie FOR Building en de uiteindelijke opdrachtgever projectontwikkelaar Red Company opdracht gaf om de gehele E-installatie (inclusief databekabeling, domotica, toegangscontrole, brandmeldinstallatie en zonnepanelen) van het drielaagse gebouw (ruim 3.600 m2 vvo) te realiseren, was er geen enkele twijfel. Roodenburg en Terberg trekken wel vaker als projectpartners op. En door de Design+Build opzet zou Terberg de hele installatietechnische invulling van het casco gebouw samen met de eindgebruikers kunnen bepalen. “Maar dit zou de eerste keer worden dat wij kabels onder water moesten leggen”, zegt projecteider Johan de Wit.

Welke kabel moet je dan nemen en hoe bereken je die?

Flexibel kabelontwerp
Om de juiste kabelkeuze te kunnen maken, schakelde Terberg een andere vertrouwde partij in: Draka (“Ik zou niet weten welk project wij niet met Draka hebben gedaan”). Regio Manager Dennis Premsela nam de aanvraag in behandeling: “Wij denken met onze klanten mee en vinden altijd een oplossing, ook als het geen standaard kabel moet zijn, zoals hier. Dat is ons voordeel als onderdeel van Prysmian Group: Draka hoeft nooit ’nee’ te verkopen.”
Draka maakte de kabelberekeningen om zowel het gebouw als de daarin te vestigen publiek toegankelijke restaurant van voldoende voeding te voorzien. Een extra complicerende factor daarbij was dat tijdens het bouwproces de ligging van het drijvende gebouw meerdere malen wijzigde en Draka haar kabelberekeningen moest aanpassen. Uiteindelijk koos de opdrachtgever/ (Red Company) op advies van Terberg voor het schuine tracé over de bodem (in plaats van de variant over de aanvankelijk haaks geplande loopbrug). “Hierdoor konden we besparen op kabellengte, kabeldiameter én dus kosten.” 

 

1.700 Meter 
Vanaf de hoofdverdeelkast op de kade lopen 5 Protomont 0,6/1 kV kabels naar het drijvende kantorengebouw. Er is een 250 A aansluiting voor het gebouw zelf, bestaande uit drie 4 x 120 kabels en een 160 A aansluiting voor de horeca, bestaande uit twee 4 x 120 kabels. De kabels zijn aangesloten in een dubbele hoofdverdeelkast bij de entree. Van daaruit lopen tevens twee Protomont kabels (voeding en signaal) terug naar de hydrofoor op de kade. Daarnaast heeft Terberg een derde aansluiting gemaakt (125 A / 4 x 150) om ook de drijvende boulevard, die Gemeente Rotterdam nog tussen het FOR en de kade wil realiseren, van spanning te voorzien. Dat brengt de totale lengte aan Protomont kabels op bijna 1.700 meter.

Robuust en soepel 
De Protomont kabels van Prysmian Group zijn geschikt voor toepassing onder zware omstandigheden, zoals de mijnbouw en de industrie, en uiteenlopende onderwatertoepassingen. Ze combineren een uitstekende mechanische bescherming met een grote soepelheid, zoals een duiker van duik- en bergingsbedrijf W. Smit B.V. enthousiast beaamde: “Deze kabels zijn zo sterk en soepel dat we ze zelfs zonder mantelbuis én in haakse bochten zouden kunnen leggen.” Omdat de kabels echter niet gearmeerd zijn, zorgen mantelbuizen hier voor extra bescherming. 

Duiken en afzinken
De voedingskabels zijn door Smit in de mantelbuizen geplaatst door deze in langsrichting open te zagen en later met tie wraps weer te sluiten. Nadat Terberg de koppen van de kabels vacuüm had geseald, werden ze door duikers tussen de oever en het drijvende kantorengebouw gelegd. In verband met aansprakelijkheid en verzekeringen heeft Terberg de kabels zowel voor als na het afzinken op weerstand getest. Op de kade beschermen speciale afdekplaten de kabels permanent tegen beschadiging door eventuele graafwerkzaamheden.

Flexibele samenwerking
De Wit is tevreden over de samenwerking met Draka. “Wij doen altijd graag zaken met Draka. Ze leveren fijne kabels om mee te werken en het is een betrouwbare partij waar we een goede wisselwerking mee hebben. Mede dankzij hun adviezen en de flexibiliteit bij het maken van de kabelberekeningen was Draka de juiste partner voor dit project.” En dan hebben we het nog niet over alle Draka voedings- en signaalkabels, die in het kantorengebouw zijn toegepast.

 

 

IMGL5275c foto 1 ( Robuuste onderwaterkabels voor Floating Officice Rotterdam) IMGL5367 foto 3( Robuuste onderwaterkabels voor Floating Office Rotterdam) IMGL5284c foto 2 ( Robuuste onderwaterkabels voor Floating Office Rotterdam)