Een halve eeuw aan gekoesterde herinneringen in de Draka fabriek

Categorieën: Corporate  Draka 

Bijblijven door altijd vooraan te staan bij innovaties

nov 03, 2020 - 12:00 AM

Door zijn nieuwsgierigheid en betrokkenheid is Geert Klasen al 43 jaar met plezier werkzaam bij Draka. 

Dat is een lange tijd, maar hij vond dat nooit saai. Bij nieuwe ontwikkelingen stond hij altijd vooraan en nog steeds. Als allrounder en eerste aanspreekpunt in de fabriek in Emmen draagt hij inmiddels veel van zijn kennis over aan de jongere generatie. Hoe Geert al deze jaren heeft ervaren, vertelt hij ons graag in dit artikel.
 

Kennisoverdracht
Geert is vanaf het begin van zijn carrière werkzaam als aderspuiter. Hij is echt een allrounder zoals hij het zelf zegt. “Ik kan alle machines op de afdeling ‘aderspuiten’ bedienen. Bovendien ben ik het eerste aanspreekpunt op die afdeling, omdat ik sinds een jaar of tien operator ben. Als er storingen zijn, komen de mannen naar mij toe. Ondanks dat ik inmiddels 65 jaar ben, gaat dat nog steeds goed. Na al die jaren weet ik heel veel. Dat is mooi, want kennisoverdracht is erg belangrijk.” Andersom helpen de mannen Geert ook graag een handje in de fabriek. “Als ik een zwaardere klus heb, is dat fysiek soms lastig voor mij. Ik hoef het maar te vragen en ze helpen mij. Dat werkt heel prettig.”

 

Verschuiving van de verantwoordelijkheid
In alle jaren is de fabriek aanzienlijk veranderd volgens Geert. “Als ik nu de fabriek in loop en terugdenk aan vroeger, dan herken ik het bijna niet meer terug! Het machinepark zelf is enorm veranderd. Maar ook de manier waarop we werken. Vroeger was het lichamelijk echt heel zwaar werk. Ook op het gebied van veiligheid was het toen anders. Dat is gelukkig veel beter geworden nu. We volgen ook regelmatig cursussen op het gebied van veiligheid.” Daarnaast heeft hij nu veel meer verantwoordelijkheid.

 

‘Tiet veur ‘un pafke’
Zoals Geert al vertelde heeft het machinepark een transformatie ondergaan. Als er nieuwe machines geïntroduceerd werden, stond hij altijd vooraan. “Ik was overal direct bij, dat vind ik prachtig. Dat is ook een van de redenen waarom ik altijd gebleven ben. Verder zorgt het er natuurlijk voor dat ik bij ben met mijn kennis en alle machines kan bedienen. Met collega’s van de technische dienst liepen we stap voor stap door hoe de machine werkte en zetten alles op papier. Uiteindelijk ontstond er dan een boek met de instructies voor deze machine.”

Geert begint te lachen als hij vertelt over de nieuw ingevoerde AVT-lijn, zo’n dertig jaar geleden. “De machine was gerenoveerd; er kwam een nieuwe besturing in. Toen de hoofdmonteur alles digitaal gemaakt had, moest ik de lijn opstarten. Toen alles aan de gang was en alle storingen gereset, kwam er een opvallende melding in beeld. ‘Tiet veur ‘un pafke’, stond er. Dat betekent tijd voor een sigaret, omdat de machine goed liep. Ik heb zo gelachen. Dat was ook van het komische tv-programma Verona.”
 

Mooiste tijd
Als je al zo’n lange tijd bij een bedrijf werkt, kijk je niet meer op van veranderingen. Toch zijn er een aantal dingen die Geert altijd bij zullen blijven. “Het was een geweldige tijd toen Draka zelfstandig werd. Het bedrijf bloeide op. Er kwamen nieuwe machines en nieuwe besturingen. Daar waren we echt modern en innovatief in. We draaiden goed en het bedrijf was kerngezond. Dat was voor mij een van de mooiste tijden.” Een ander moment dat Geert nooit vergeet is zijn 25-jarig jubileum.

“We vierden een leuk feestje. De directeur zei tegen me: ‘Je hoeft nooit bang te zijn voor je baan, want kabels blijven we altijd maken’. Dat vond ik erg mooi.”