prysmian-skills-the-finals-2026-banner-header

Draka en Skills creëren kansen voor de nieuwe generatie installateurs

Categorieën: Corporate  Draka  Sustainability 

Als iemand weet wat een kick het geeft om de WorldSkills finale te winnen, is het Jasper Olthuis wel. Door mee te doen aan deze wedstrijd kon hij de wereld laten zien hoe goed hij is in zijn vak: elektrotechniek. Jasper vertelt over dat avontuur.

mrt 14, 2022 - 12:00 AM

We kunnen niet zonder vakmensen. Des te belangrijker is het om de nieuwe generatie uit te dagen en te inspireren. WorldSkills Netherlands doet dat en stimuleert jongeren om het beste uit zichzelf te halen via allerlei spannende wedstrijden, challenges en masterclasses. 

Wat is Skills?
Voor vmbo-scholieren begint Skills met de voorronden van Skills Talents, voor mbo-studenten is dat Skills Heroes. Deze vinden plaats binnen school. Dan volgt de kwalificatiewedstrijd, waar kandidaten van verschillende scholen aan meedoen. Daarna strijden de finalisten van Skills Talents en Skills Heroes om het kampioenschap in hun vakgebied: Skills The Finals, het NK voor beroepen. De kampioenen vertegenwoordigen Nederland op internationaal niveau tijdens EuroSkills en WorldSkills.

Go with the flow
Jasper volgde de opleiding Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties Woning en Utiliteit aan het Deltion College in Zwolle. De passie voor elektrotechniek zit in de genen want zijn vader wilde vroeger ook elektricien worden. Jasper deed mee aan de Skills-wedstrijd in de vakrichting Electrotechnicus Gebouwen. De opdrachten bestonden altijd uit het bouwen van elektrotechnische installaties op een bord. De grootste uitdaging tijdens zo’n vakwedstrijd is het omgaan met stress en werkdruk, vertelt Jasper. “Je bent continu bezig met: wat kan ik sneller doen? Ook in de pauze denk je maar aan één ding: hoe ga ik straks verder?” 

Ondanks de spanning wist Jasper het hoofd koel te houden. “Op een gegeven moment kom je in een flow. Je krijgt de tekeningen. Dan maak ik eerst een plan van aanpak. Ik teken alles af en daarna monteer ik zo snel mogelijk alles op het bord, zodat ik een overzicht heb van wat er komt. Vervolgens ga ik bedraden en sluit alles aan op de componenten. De laatste stap is het programmeren en checken of alles werkt. Je presenteert dan aan de jury wat je hebt gemaakt, net zoals je dat zou doen wanneer je met een klant op de bouw bent.”

Kroon op het werk
Tijdens het Nederlands Kampioenschap verwachtte Jasper wel een plek op het podium, maar dat hij kampioen zou worden verraste hem. “Ik had wel een van de betere installaties. Maar de eerste plaats, dat gaf echt een kick! En dan krijg je honger naar meer en zin om op Europees niveau te knallen.” Op EuroSkills 2018 in Boedapest werd hij 6e en behaalde zelfs een medal of excellence voor zijn bovengemiddelde prestatie. In 2019 mocht Jasper Nederland vertegenwoordigen tijdens WorldSkills in Kazan, hier was hij de beste Nederlander. Na afloop werd hij verrast met de Berg Award. “Dit is een uitblinker-award voor iemand die zich buitengewoon heeft ingespannen in de voorbereiding naar de wedstrijd, een ambassadeur voor het vak en vakmanschap. Ik ben twee jaar enorm druk geweest met Skills. Na meerdere keren Nederlands kampioen te zijn en een paar keer een medal of excellence te hebben behaald, is de Berg Award een mooie waardering voor dit alles.” 

Promotie voor jezelf en het vak
WorldSkills is een mooi initiatief om te excelleren, vindt Jasper. “Ik hoef me niet druk te maken om werk. Op LinkedIn stromen berichten van recruiters binnen. Ze willen je graag hebben want ze zien wat je kan. Maar ik vind het ook goed dat ons vak wordt gepromoot. We kruipen niet alleen onder de vloer met een paar kabels, maar bouwen echt toffe dingen. Wij zijn onmisbaar voor de energietransitie."

"De hele wereld zit vol elektrotechniek, je kan niet zonder.” 

Draka: hoofdsponsor van WorldSkills Netherlands
Draka is al jaren een belangrijke partner voor WorldSkills, legt Jasper uit. “Het is elk jaar weer spannend of de wedstrijd door kan gaan, want de componenten binnen elektrotechniek zijn relatief duur. Doordat Draka nu hoofdsponsor is, is het toch mogelijk dat Skills deze toffe wedstrijd voor jongeren kan organiseren.” In zijn werk als Elektrotechnicus Gebouwen bij Van der Sluis, werkt Jasper wekelijks met kabels van Draka. “Als ik het merk Draka zie, dan weet ik dat het een goede kabel is. Het werkt prettig en het stript fijn. Je hoeft je niet druk te maken om productiefouten. Ik raad iedereen aan om met Draka te werken vanwege de goede kwaliteit én om de eigen productie in Nederland te supporteren.”

Die kwaliteit mocht Jasper ervaren in het indrukwekkende Experience center van Draka. “Ik vond het heel bijzonder en gaaf om allemaal nieuwe kabels te zien. Bijvoorbeeld een liftkabel, hierin zaten glasvezel-, data- en stroomkabels in één. Ook zie je de meerwaarde van bepaalde kabels. Je zag bijvoorbeeld een brandproef met een brandwerende en een niet-brandwerende kabel. Het geeft je een beeld waarom de ene kabel duurder is, want de niet-brandwerende kabel is helemaal uitgebrand en de andere is nog in goede staat.” 

Doe mee aan de challenge!
Tot slot wil Jasper de nieuwe generatie elektrotechniekstudenten nog een boodschap meegeven. “Grijp je kans en doe mee aan Skills. Ik ben nu te oud om mee te doen, maar ik ben blij dat ik dat toen gedaan heb. Het heeft me gebracht waar ik nu ben. Ik heb enorm veel geleerd in een korte tijd en je kunt jezelf laten zien aan de wereld. In de techniek is het geen probleem om een baan te vinden, maar het helpt natuurlijk wel mee om de baan te krijgen die je graag wil. Ik zou zeggen: Ga ervoor! Skills is de perfecte stimulans in je carrière: wanneer je meedoet, verlang je altijd naar meer.”